ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3090

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric kündigt Produkteinführung von kompakter, integrierter APD-ROSA mit 100 Gbit/s an

Kleines Gerät mit niedrigem Stromverbrauch unterstützt Anlagen für extreme Langstreckenübertragungen mit 100 Gbit/s

PDF-Version (PDF:173.8KB)

TOKIO, 15. März 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie ab 1. Juni eine optische Empfänger-Unterbaugruppe (Receiver Optical Sub-Assembly, ROSA) mit Avalanche-Photodiode (APD) ausliefern wird, die optische Übertragungen von 100 Gbit/s unterstützt. Die neue ROSA unterstützt mit vier hochempfindlichen APDs, die in einem kompakten optischen Demultiplexer integriert sind, extreme Langstreckenübertragungen, äußerst niedrigen Stromverbrauch und größere Kompaktheit in QSFP28-Transceivern (Quad Small Form-factor Pluggable).

Das Gerät wird vom 21. bis zum 23. März auf der Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2017 (OFC) in Los Angeles, Kalifornien, USA, ausgestellt.

Kompakte, integrierte APD-ROSA mit 100 Gbit/s (FU-302RPA)

Um der steigenden Nachfrage nach der Installation von Kommunikationsanlagen auf immer engerem Raum nachzukommen, hat Mitsubishi Electric eine neue APD ROSA entwickelt, die in einer Anlage mit der branchenweit kleinsten Stellfläche eine Übertragungsleistung von 40 km Reichweite bietet. Diese leistungsstarke Kombination wird zur Verkleinerung von Kommunikationsanlagen mit 100 Gbit/s und zur Erweiterung von optischen Hochgeschwindigkeits-Übertragungsnetzen mit 100 Gbit/s beitragen.

Produktmerkmale

1)
APD ROSA unterstützt optische Übertragungen mit 100 Gbit/s über bis zu 40 km
– Hochempfindliche APD mit großer Bandbreite, die durch die Implementierung einer optimalen Chipstruktur ermöglicht wird
– Mögliche Übertragungsreichweite von 40 km ohne einen im optischen Transceiver integrierten optischen Verstärker
– Geeignet für Langstreckenübertragungen, z. B. zwischen Rechenzentren
2)
Entspricht den allgemeinen Spezifikationen neuer optischer Transceiver
– Gefertigt nach QSFP28-Spezifikationen für kleine optische Transceiver der nächsten Generation als APD mit optimalem optischen Demultiplexer ohne integrierten optischen Verstärker
3)
Der Stromverbrauch liegt bei den niedrigsten in der Branche
– Ein Niederleistungs-Transimpedanz-Verstärker für APD-Signale unterstützt die Reduzierung des Stromverbrauchs auf nur 0,4 W (typischer Wert) – ein Wert, der in der Branche zu den niedrigsten zählt

Zeitplan für den Verkauf

Produkt Modell Produktmerkmale Versanddatum
Kompakte, integrierte
APD-ROSA mit 100 Gbit/s
FU-302RPA – APD mit einer Wellenlänge von 1,3 μm
– LC-Stecker
1. Juni 2017

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.