ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3078

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric entwickelt den weltweit ersten Ultrabreitband-GaN-Doherty-Leistungsverstärker für drahtlose Basisstationen der nächsten Generation

Drahtlose Basisstationen der nächsten Generation mit kompakterer Größe und geringerem Energieverbrauch dank beispielloser Spektralverträglichkeit

PDF-Version (PDF:207.3KB)

TOKIO, 12. Januar 2017 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) und Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL) gaben heute die Entwicklung eines Ultrabreitband-Gallium-Nitrid (GaN)-Doherty-Leistungsverstärkers für Basisstationen der nächsten Generation bekannt, der mit einer (nach Schätzung des Unternehmens) weltweit führenden Reihe von Frequenzbändern über 3 GHz kompatibel ist, um eine Betriebsbandbreite von 600 MHz abzudecken. Die Technologie soll dazu beitragen, die Größe und den Energieverbrauch drahtloser Basisstationen der nächsten Generation zu verringern. Die technischen Daten werden bei der IEEE Topical Conference on RF/Microwave Power Amplifiers for Wireless and Radio Applications (PAWR2017) während der Radio & Wireless Week (RWW) präsentiert, die vom 15. bis 18. Januar 2017 in der US-amerikanischen Stadt Phoenix, Arizona, stattfindet.

Um der rasant steigenden Nachfrage nach höherer Drahtloskapazität nachzukommen, ist bei Mobiltechnologien ein Trend hin zu Systemen der nächsten Generation zu beobachten, die die Kapazität erhöhen, indem sie neue Frequenzbänder über 3 GHz zuweisen und mehrere Frequenzbänder nutzen. Im Allgemeinen werden Leistungsverstärker mit geringerer Effizienz bei höheren Frequenzen betrieben. Außerdem werden verschiedene Leistungsverstärker für verschiedene Frequenzbänder benötigt, was wiederum größere Basisstationen erforderlich machen kann. Daher sind besonders effiziente Leistungsverstärker gefragt, die mit mehreren Frequenzen kompatibel sind.

Der neue Ultrabreitband-GaN-Doherty-Leistungsverstärker von Mitsubishi Electric nutzt moderne Frequenzausgleichsschaltungen mit Doherty-Architektur, um eine höhere Effizienz bei einer sehr großen Bandbreite zu erreichen. Seine Effizienzklasse von 600 MHz über 3 GHz war mit Stand vom 12. Januar 2017 das weltweit beste Ergebnis.

Hauptmerkmale

Die Frequenzausgleichsschaltung des neuen Leistungsverstärkers erhöht die Effizienz über einen großen Frequenzbereich und ermöglicht so drei Mal höhere Leistung – ein Weltrekord für Doherty-Leistungsverstärker (600 MHz). Hoch effiziente Breitbandleistung für die leistungsstarke Verstärkung mehrerer Radiofrequenzen mit nur einem Leistungsverstärker ermöglicht kleinere Basisstationen und geringeren Kühlbedarf. Die hoch effizienten GaN-Geräte (MGFS39G38L2) von Mitsubishi Electric tragen zu einem erstklassigen Abführungswirkungsgrad von über 45,9 Prozent im Frequenzbereich von 3,0 bis 3,6 GHz und damit zu einem geringeren Energieverbrauch bei. Darüber hinaus wird ein Nachbarkanal-Leckverhältnis (Adjacent Channel Leakage Ratio, ACLR) von –50 dBc mittels kommerzieller digitaler Vorverzerrungstechnik (Digital Pre-Distortion, DPD) für 20-MHz-LTE-Signale (Long-Term Evolution) erzielt.

Technische Daten

Ultrabreitband-GaN-Doherty-Leistungsverstärker
Frequenzen Ausgangsleistung Abführungswirkungsgrad ACLR Eingangssignal
3,0–3,6 GHz 33,6–34,6 dBm 45,9–50,2 % –50 dBc 20-MHz-LTE
7,5 dB PAPR

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.