ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3063
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Erweiterung der e-F@ctory-Lösungspalette treibt vernetzte Fertigung weiter voran
TOKIO, 27. Oktober 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie ab 31. Oktober nach und nach über 200 Geräte für Fabrikautomationssysteme (FA-Geräte) für die CC-Link IE Field Network-Produkte des Unternehmens einführen wird. Die Geräte, darunter programmierbare Steuerungen, Servoverstärker, Mensch-Maschine-Interfaces (HMIs) und Frequenzumrichter, werden mit CC-Link IE Field Network Basic kompatibel sein, einem „offenen“ Netzwerk, das Steuerungen und Geräte unter Verwendung gewöhnlicher Ethernet-Verbindungen mit 100 Mbit/s miteinander verbindet. Durch die Neueinführungen wird der Umfang der e-F@ctory-Lösungspaletten erweitert. Diese umfasst FA- und IT-Lösungen zur Senkung der Gesamtkosten von der Entwicklung bis zur Produktion und Wartung. Mitsubishi Electric erwartet, dass ihre neuen FA-Geräte Anwendern helfen werden, die Betriebsabläufe an Produktionsstätten/Standorten besser zu visualisieren, die Effizienz zu steigern und die Entwicklung der vernetzten Fertigung voranzutreiben.
Produktionsumgebungen jeder Größe werden durch die Nutzung von IT-Systemen und des IoT (Internet of Things – Internet der Dinge) aufgerüstet, damit zunehmend diversifizierten und immer anspruchsvolleren Anforderungen an die Fertigung entsprochen werden kann. Insbesondere lässt sich durch Visualisierung der Betriebsabläufe im Werk, Rückverfolgbarkeit und Präventivwartung zur Vermeidung von Ausrüstungsausfällen höhere Produktivität erzielen. Die neuen FA-Geräte von Mitsubishi Electric, die alle mit CC-Link IE Field Network Basic kompatibel sind, werden diese Entwicklungen vorantreiben, in dem sie den Umfang der e-F@ctory-Lösungspalette erweitern.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.