ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3062

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric erweitert seine Produktpalette um ein weiteres Farb-TFT-LCD- Modul mit projektiv-kapazitivem PCAP Touch Panel für den industriellen Einsatz

Marktführende Touch-Funktionalität und Berührungsempfindlichkeit in Kombination mit robustem Coverglass in Stärken bis zu 5 mm

PDF Version (PDF:121.8KB)

TOKIO, 25. Oktober 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kündigt die Markteinführung des 10,6-Zoll WXGA Farb-TFT-LCD-Moduls an, das mit projektiv-kapazitivem Touch Panel und einem bis zu 5 mm starken Coverglass ausgestattet werden kann. Muster sind ab dem 30. November 2016 weltweit über die Mitsubishi Electric Niederlassungen verfügbar.

Mit der Entwicklung dieses neuen Moduls reagiert Mitsubishi Electric auf die steigende Nachfrage aus der Industrie nach robustem Coverglass, das gleichzeitig die Bedienung mit Handschuhen erlaubt. Das Modul ermöglicht das Erkennen von mehreren gleichzeitigen Berührungen (Multi-Touch-Fähigkeit) und eine präzise Berührungserkennung selbst auf nassem Bildschirm. Die Kombination aus innovativer Touch Panel Technologie und Mitsubishi Electrics bewährten TFT-LCD-Modulen unterstützt ein breites Anwendungsspektrum und die unterschiedlichsten Installationsszenarien.

Produkteigenschaften

Das projektiv-kapazitive Touch Panel bietet hervorragende Bedieneigenschaften in unterschiedlichen industriellen Anwendungsgebieten. Dank des bis zu 5 mm starken Coverglass ist es auch für besonders raue Arbeitsumgebungen geeignet. Die 10-Punkt-Touch-Bedienung ermöglicht eine präzise Ansteuerung. Dabei ist die Bedienbarkeit selbst mit Handschuhen und bei nasser Bildschirmoberfläche stets gewährleistet.

Mitsubishi Electric bietet TFT-LCD, Touch Panel und integrierten Touch Panel Controller als Komplettlösung aus einer Hand an. Die Zusatzoption Glass Bonding des TFT-LCD-Moduls mit dem Touch Panel-Sensor und dem Coverglass ermöglicht die Ablesbarkeit auch bei sehr hellen Lichtverhältnissen. Gehärtetes Coverglass mit Antireflex- und Anti-Smudge-Beschichtung vergrößert zudem die Einsatzmöglichkeiten des Moduls in verschiedensten Anwendungsgebieten. Die werkseitig bereits komplett montierte Einheit bestehend aus TFT-LCD mit PCAP Touch Panel, Coverglass und Touch Panel Controller bietet dabei höchste Zuverlässigkeit im Praxiseinsatz.

Musterverfügbarkeit

Produkt Modell Bildschirm-
größe
Auf-
lösung
LED Treiber Verfügbar ab:
TFT-LCD-Modul mit
PCAP- Touch-Panel
AA106TA01DDA11 10,6 Zoll WXGA integriert 30.11.2016
AA106TA11DDA11 -

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.