ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3059

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Der neue NEXIEZ-GPX-Aufzug von Mitsubishi Electric benötigt keinen Maschinenraum mehr

Ausgelegt für niedrige bis mittelhohe Gebäude in Lateinamerika

PDF-Version (PDF:172.4KB)

TOKIO, 13. Oktober 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, am 17. Oktober einen maschinenraumlosen Aufzug (MRL) mit der Bezeichnung NEXIEZ-GPX einzuführen, der für niedrige bis mittelhohe Wohn- und Bürogebäude im lateinamerikanischen Markt vorgesehen ist. Das Ziel für 2018 besteht darin, 300 Einheiten abzusetzen. Die Preise sind dem jeweiligen Angebot zu entnehmen.

NEXIEZ-GPX-Aufzug

Hauptmerkmale des NEXIEZ-GPX

1)
Spezifikationen entsprechen den Anforderungen des lateinamerikanischen Markts.
– Das MRL-Modell benötigt keinen Maschinenraum auf dem Dach und berücksichtigt so Bauhöhenbeschränkungen.
– Die optimierte Decke im dreidimensionalen Design mit LED-Deckenstrahlern fügt sich gut in die am lateinamerikanischen Markt beliebten Architekturstile ein.
2)
Die Wettbewerbsfähigkeit des Produkts wurde durch lokale Produktion verbessert.
– Die Wettbewerbsfähigkeit bezüglich Preis und Lieferzeit wird durch lokales Design und lokale Produktion in einer Tochtergesellschaft in Mexiko, MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO, S.A. DE C.V. (MELMEX), umgesetzt.
3)
Energieeinsparungen
– LED-Deckenstrahler senken den Stromverbrauch um 88 Prozent im Vergleich mit konventionellen Glühlampen.
– Die getriebelose Hydraulikmaschine mit Permanentmagnetmotor senkt den Stromverbrauch.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.