ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3048

Mitsubishi Electric bringt das neue Mitsubishi Low Voltage Motor Control Center Type-D auf den Markt

Einfront-Ausführung bringt deutliche Raumvorteile

PDF-Version (PDF:389.4KB)

TOKIO, 8. September 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Einführung des neuen Low Voltage Motor Control Center in der Version „Type-D“ bekannt, eines Motor Control Centers (MCC, Motorschaltschrank) für den Niederspannungsbereich, das eine große Anzahl von Funktionsmodulen aufnehmen kann und speziell für eine Bereitstellung auf vielen globalen Märkten konzipiert wurde. Das System ist ab dem 8. September verfügbar. Das Unternehmen hat sich für das erste Gesamtjahr ein Umsatzziel von zwei Milliarden japanischen Yen bzw. rund 20 Millionen US-Dollar gesetzt.

Durch seine Einfront-Ausführung ist das Low Voltage Motor Control Center Type-D von Mitsubishi besonders gut für Umgebungen geeignet, in denen Doppelfront-Ausführungen nicht realisierbar sind. Dies betrifft u. a. die zunehmend verbreitete Installation in Container-Transformatorenstationen für die Motorsteuerung und Überwachungssysteme in Industrieanlagen, Kraftwerken und Wasseraufbereitungsanlagen, insbesondere in Südostasien, im Nahen Osten und in Südamerika.

Vorteile des neuen Mitsubishi Low Voltage Motor Control Center Type-D

1)
Weniger Schaltschränke dank gesteigerter Schrankkapazität
– Trotz der Einfront-Ausführung kann das neue System mit seinen kompakten Abmessungen von 1.000 x 600 x 2.200 mm bis zu 40 Module in einem einzigen Schrankplatz aufnehmen (4 Module x 10 Fächer pro Seite bei den kleinsten Stromzuführungskomponenten im Vergleich zu 1 Modul x 9 Fächer pro Seite bei der aktuellen Ausführung).
2)
Vereinfachung von Betrieb und Wartung
– Die Komponenten können während der Installation im Schrank bzw. während des Betriebs und der Wartung über die Frontseite neu angeordnet werden.
– Bei entnehmbaren Modulen können die Verbindungen der Haupt- und Steuerstromkreise eines Funktionsmoduls vollautomatisch hergestellt und getrennt werden.
3)
Universaldesign trägt zur Eliminierung menschlicher Fehler bei
– Die Steuerelemente sind dank auffälliger Beschriftungen und kontrastreicher Farben sehr gut sichtbar.
– Der Status ON/OFF (Ein/Aus) ist durch den zweifarbig gestalteten Schalter des Kompaktleistungsschalters leicht erkennbar.
– Durch die an den Schrankseiten integrierten LEDs ist der Betriebsstatus schnell ersichtlich.

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.