ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3041
Neue Modelle für niedrige und mittelhohe Gebäude in Überseemärkten
TOKIO, 3. August 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die am 4. August geplante Produkteinführung von NEXIEZ-S, einer neuen Palette von Aufzügen der NEXIEZ-Serie, bekannt. Die Palette zielt insbesondere auf Märkte im Nahen Osten und Europa ab und ist speziell für Büro- und Wohngebäude von bis zu 10 Stockwerken vorgesehen. Das Unternehmen rechnet mit einem jährlichen Absatz von 1.000 Einheiten bis zu dem Geschäftsjahr, das Ende März 2018 endet.
NEXIEZ-S-Aufzugskabinen haben eine Tragfähigkeit von 320 bis 450 kg (vier bis sechs Personen) und können bis zu 60 Meter pro Minute zurücklegen. Die Preise sind dem jeweiligen Angebot zu entnehmen.
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.