ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3033

Mitsubishi Electric plant Feldtest seines Ozone Backwashing Energy-Saving Membrane Bioreactors in Singapur

Der Reaktor soll einen Beitrag zur globalen Nachhaltigkeit von Wasser leisten

PDF-Version (PDF:274.8KB)

TOKIO, 11. Juli 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie einen Feldtest ihres Ozone Backwashing Energy-Saving Membrane Bioreactors (Eco-MBR: energiesparender Membranbelebungsreaktor mit Ozonrückspülung) für die energiesparende Wiederverwertung von kommunalen und industriellen Abwässern im Changi Water Reclamation Plant (CWRP) der nationalen Wasseragentur Public Utilities Board (PUB) von Singapur durchführen wird. Mit dem Feldtest soll nachgewiesen werden, dass der Eco-MBR im Vergleich zu herkömmlichen MBRs sowohl den Energieverbrauch potenziell senkt als auch die Menge des permeierten Wassers pro Membranfilter-Oberfläche (Durchfluss) dank eines Verfahrens zur Filterreinigung mit ozonisiertem Wasser maßgeblich erhöht. Mitsubishi Electric entwickelt derzeit praktische Anwendungen für Systeme zur Wiederaufbereitung und Wiederverwertung von kommunalen und industriellen Abwässern. Mit diesen Anwendungen möchte das Unternehmen einen Beitrag zu den globalen Initiativen für eine nachhaltige Wasserökologie leisten.

Eco-MBR-Feldteststandort im Changi Water Reclamation Plant, Singapur

Auf der Grundlage seiner technologischen Fachkompetenz, die es durch die Auslieferung von bisher über 1.700 Ozongeneratoren erwerben konnte, hat Mitsubishi Electric den hochleistungsfähigen Eco-MBR als Lösung für Gegenden in aller Welt entwickelt, in denen ein steigender Wasserbedarf verzeichnet wird. Aufgrund der begrenzten Wasserressourcen in Singapur setzen die Regierung und Industrie dort erfolgreich Wasseraufbereitungslösungen ein, um alternative, nachhaltige Wasserversorgungsquellen insbesondere für die industrielle Nutzung aufzutun. Derzeit reicht die Versorgung mit wiederverwertetem Trinkwasser (auch als NEWater bezeichnet) in Singapur aus, um 30 Prozent des landesweiten Wasserbedarfs zu decken. Die Pilotstudie wird in Zusammenarbeit mit dem PUB und dem Centre for Water Research an der Nationaluniversität Singapur bis zum Dezember 2016 durchgeführt. Der gewerbliche Einsatz des Eco-MBR ist bis zum Jahr 2018 geplant.

Die bisherigen Tests haben gezeigt, dass der Eco-MBR eine hohe Durchflussmenge oder Menge permeierten Wassers pro Membranfilter-Oberfläche verarbeiten kann, nämlich mehr als das Doppelte im Vergleich zu herkömmlichen MBRs*. Der Schlüssel dieses Konzepts ist es, die Membranen regelmäßig mit hochkonzentriertem ozonisierten Wasser rückzuspülen, um praktisch alle organischen Faulstoffe zu entfernen und so die Membranpermeabilität zu erhöhen. Darüber hinaus senkt der Eco-MBR den Energieverbrauch durch einen verringerten Strom von Luftblasen, die von einem Gebläse zur Reinigung der Membranoberflächen erzeugt werden. Dank dem Eco-MBR müssen außerdem nicht mehr so viele Membranen eingesetzt werden, was wiederum kompaktere Anlagen und Systeme mit geringerem Platzbedarf ermöglicht.

Vorausschauend plant Mitsubishi Electric, weiterhin auf einen gewerblichen Einsatz seines Eco-MBR in kommunalen und industriellen Wasseraufbereitungsanlagen hinzuarbeiten, um weltweit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit von Wasser zu leisten.

* Gemäß Forschungsergebnissen von Mitsubishi Electric vom 11. Juli 2016

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.