ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3027
Kein Bedarf an Helium mehr und frühere Diagnosestellung dank klarerer Bildgebung
TOKIO, 24. Mai 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503), die Universität Kyoto und die Universität Tohoku gaben heute die erfolgreiche Durchführung der weltweit ersten 3-Tesla-Magnetresonanztomografie (MRT) mit einem kleinen MRT-Modell mit supraleitenden Hochtemperaturspulen bekannt, die nicht mit flüssigem Helium gekühlt werden müssen, einem Rohstoff, der immer knapper wird. Mitsubishi Electric geht davon aus, dass die hochwertigen Bilder, die dank dieser Magnetfeldstärke möglich werden, zu einer früheren Erkennung von Krankheiten beitragen werden.
MRT-Modell
Abbildung eines Mäusefötus
(ca. 25 mm lang)
Mitsubishi Electric, die Universität Kyoto und die Universität Tohoku beabsichtigen, die Größe des Systems bis 2020 auf die Hälfte eines normal großen MRT-Scanners zu vergrößern und ab 2021 eine Version in Normalgröße auf den Markt zu bringen.
Mitsubishi Electric ist es gelungen, ein stabiles 3-Tesla-Magnetfeld zu erzeugen, indem es die Genauigkeit der Spulenwicklung erhöht hat. Vorhandene handelsübliche MRT-Systeme nutzen supraleitende Niedertemperaturdrähte mit einem runden oder quadratischen Querschnitt von 2 bis 3 mm. Die supraleitenden Hochtemperaturdrähte sind ca. 0,2 mm stark und 4 bis 5 mm breit und werden mehrere hundert Male aufgewickelt, bis eine Flachspule entsteht. Kleine Abweichungen in der Stärke und Breite des Drahts führen dazu, dass die Spule nicht überall gleich hoch ist. Dadurch kann das Magnetfeld gestört werden, was wiederum zu Verzerrungen bei der Bildgebung führen kann. Mitsubishi Electric hat dieses Problem gelöst, indem es die Spulenhöhe mit Laserabstandsmessern ermittelte und dann mit blattförmigem Korrekturmaterial justierte. Dadurch wurde bei Flachspulen mit einem Außendurchmesser von ca. 400 mm eine Wicklungsgenauigkeit von 0,1 mm und somit die Magnetfeldhomogenität erreicht, die bei der Bildgebung für gewerbliche Zwecke erforderlich ist.
Das kleine Modell verfügt über einen Bildgebungsbereich mit 25 mm Durchmesser mit einer Magnetfeldhomogenität von weniger als zwei Millionstel. Dies entspricht demselben Niveau, das für einen 650 mm großen Zylinder mit 230 mm Durchmesser in einem handelsüblichen MRT-System erforderlich ist. Mit diesem neuen Ansatz gelang es Mitsubishi Electric ein Bild von einem Mäusefötus mit 25 mm bei 3 Tesla zu erfassen.
Bei supraleitenden Spulen wird zwischen Niedertemperatur- und Hochtemperatursystemen unterschieden. Bei MRT-Niedertemperatursystemen werden die supraleitenden Spulen und analytischen Instrumente mit flüssigem Helium auf Minus 269 Grad Celsius abgekühlt. Flüssiges Helium ist jedoch eine begrenzte Ressource, die aufgrund der geringen Anzahl von Erdgasfeldern und der steigenden Nachfrage in den Entwicklungsländern immer knapper wird. Daher wird mit einer zunehmenden Nutzung von supraleitenden Hochtemperaturspulen gerechnet. Supraleitende Hochtemperaturdrähte können mehr Strom als Niedertemperaturdrähte mit dem gleichen Querschnitt leiten und sind in der Lage, Magnetfelder mit kleineren Spulen zu erzeugen. Dadurch kann auch die Größe elektrischer Geräte reduziert werden.
Name | Zuständigkeitsbereich |
---|---|
Mitsubishi Electric | Konstruktion und Fertigung von supraleitenden Hochtemperaturspulen und einem kleinen MRT-Bildgebungsmodell |
Universität Kyoto | Bildgebungssystem für das kleine MRT-Modell (Professor Yasuyuki Shirai) Forschung und Analyse zur Reduzierung von Magnetfeldturbulenzen durch Magnetisierung (außerordentlicher Professor Taketsune Nakamura) |
Universität Tohoku | Messungen und Prognosen zur Reduzierung von Magnetfeldturbulenzen durch Magnetisierung (Professor Makoto Tsuda und außerordentlicher Professor Daisuke Miyagi) |
Diese neue Technologie wurde im Rahmen eines Projekts zur grundlegenden Technologieentwicklung für supraleitende Hochtemperaturspulen des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI) und der japanischen Agency for Medical Research and Development (AMED) entwickelt. Ziel des Projekts ist es, den Einsatz von supraleitenden Hochtemperaturspulen in elektrischen Geräten möglich zu machen.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.