ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3008

Mitsubishi Electric eröffnet den Veranstaltungsort METoA Ginza am 31. März

Die neueste Sehenswürdigkeit in Tokios kultigem Vergnügungsviertel Ginza befindet sich im Tokyu Plaza Ginza-Gebäude

PDF Version (PDF:119.2KB)

TOKIO, 04. März 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass am 31. März im Tokyu Plaza Ginza-Gebäude in Ginza, Tokio, der Veranstaltungsort METoA Ginza eröffnet wird, wo Besucher mehr über die neuesten und fortschrittlichsten Angebote des Unternehmens erfahren können.

Dem Thema „Always something new. With Mitsubishi Electric.“ (Immer etwas Neues. Mit Mitsubishi Electric.) folgend bietet das METoA Ginza (Mitsubishi Electric: Touch of Advancement, Mitsubishi Electric: Der Hauch des Fortschritts) Besuchern in der zweiten und dritten Etage die Gelegenheit, innovative, erstklassige Produkte und Services im Rahmen von praxisnahen Veranstaltungen anzusehen, zu erfühlen und zu erleben.

Eine der Hauptattraktionen wird das METoA VISION auf der zweiten Etage sein: ein Multidisplaysystem, das aus 64 Bildschirmen besteht, 19,4 Meter breit und 2,7 Meter hoch ist. Das METoA VISION wird zum Hauptfeature von zeitlich begrenzten Veranstaltungen werden, die in Zusammenarbeit mit Prominenten, Künstlern und Gestaltern durchgeführt werden. Als Eröffnungsveranstaltung, die vom 31. März bis 28. Juni der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich ist, präsentiert die Veranstaltung „Flowers for Ginza“ (Blumen für Ginza) Kreationen von drei Teams aus Blumen- und Videokünstlern.

METoA VISION

METoA VISION

Auf der dritten Etage des METoA Ginza wird sich ein 4,9 m x 2,7 m großes, interaktives Displaysystem befinden, das aus 16 Bildschirmen besteht und mit vorbeilaufenden Besuchern interagiert.

Die zwei Aufzüge der Einrichtung sind mit 11 DIATONE-Lautsprechern ausgestattet, die Hochgeschwindigkeitsmembranen aus Nano-Carbon (NVC) von Mitsubishi Electric verwenden, um satten, dynamischen Surroundsound zu erzeugen. Die Musik stammt von Yosi Horikawa, der zu einer neuen Generation Künstler gehört, die unterschiedlichste Naturgeräusche verwenden.

Me's CAFE & KITCHEN auf der ersten Etage des METoA Ginza ist ein Café im australischen Stil, das mit moderner Technologie gerösteten Kaffee von Allpress Espresso serviert und aktuelles „Superfood“ wie Chia-Samen auf der Karte hat. Außerdem können Besucher in einem Laden auf der ersten Etage METoA Ginza-Waren erwerben.

Das Tokyu Plaza Ginza-Gebäude ist unter der Adresse 5-2-1 Ginza, Chuo-ku, Tokio, Japan, zu finden. Ab dem 31. März kann das METoA Ginza telefonisch unter +81 3 5537 7411 erreicht oder online unter www.metoa.jp/en besucht werden. Es ist von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr geöffnet (Café bis 23:00 Uhr).

Jetzt da sich Mitsubishi Electric darauf vorbereitet, im Geschäftsjahr mit Ende im März 2021 seinen einhundertsten Jahrestag zu feiern, wird der neue Veranstaltungsort METoA Ginza der Welt zeigen, wie das Unternehmen fast ein Jahrhundert lang in den verschiedensten Bereichen zur globalen Gemeinschaft beigetragen hat. Im Rahmen des Konzepts „Always something new. With Mitsubishi Electric.“ (Immer etwas Neues. Mit Mitsubishi Electric.) wird das METoA Ginza nicht nur moderne Produkte und Services von Mitsubishi Electric ausstellen, sondern auch mit bekannten Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur zusammenarbeiten, damit Besucher den Nervenkitzel der Entdeckungsreise durch den Komplex genießen können.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.