ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2977
Bietet mehr Sicherheit in HVDC-Verteilungssystemen
TOKIO, 17. Dezember 2015 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass der No-Fuse Switch für HVDC (Hochspannungs-Gleichstrom), der eine Leistungsschaltungs-Technologie enthält, einen 2015 R&D 100 Award vom R&D Magazine erhalten hat. Dies ist der 25. R&D 100 Award für Mitsubishi Electric. Die Awards, die auch als „Oscars für Erfindungen“ bekannt sind, bestätigen den fortwährenden Status von Mitsubishi Electric als globaler Marktführer bei industriellen Innovationen.
Die Award-Verleihung fand am 13. November in Las Vegas, Nevada, USA, statt.
No-Fuse Switch für HVDC KB-HDA
Der Switch, bei dem es sich um den kompaktesten seiner Art handelt, enthält proprietäre ARC SWEEPER® Gleichstrom-Unterbrechungstechnologie, um optimale Sicherheit in HVDC-Ausrüstung und -Einrichtungen, z. B. Solaranlagen, zu erzielen. Der Switch verfügt über ein hohes Ausschaltvermögen, um Lichtblitzentladungen in offenen Schaltkreisen rasch zu unterbinden, unabhängig von der elektrischen Polarität. Die Switch-Lebensdauer wurde durch den Widerstand der Dauermagneten zur Entmagnetisierung ebenfalls signifikant erhöht.
Der preisgekrönte No-Fuse Switch für HVDC von Mitsubishi Electric hilft bei der Vermeidung von Unfällen aufgrund falscher Verkabelung. Er eignet sich für den Einsatz in Geräten, wie z. B. Akkus, in denen sich die Stromrichtung ändert. Die lange Lebensdauer trägt zu mehr Sicherheit in HVDC-Systemen bei.
Bei den R&D 100 Awards werden die besten Technologieprodukte des Jahres ausgezeichnet. Zu den bisherigen Gewinnern gehören ausgeklügelte Testausrüstung, innovative neue Materialien, Durchbrüche in der Chemie, biomedizinische Produkte, Konsumentenprodukte und Hochenergiephysik. Die Awards umfassen Forschung durch die Industrie, akademische Einrichtungen und die Regierung. Das Programm wurde 1963 gegründet und hatte anfangs den Namen I-R 100s, was dem Namen des ursprünglichen Sponsormagazins „Industrial Research“ entsprach. Im ersten Jahr wurden die Gewinner von einer Reihe externer Preisrichter ernannt, die vom Verleger und Herausgeber gewählt wurden. Es war keine Teilnahme nötig und es konnten nur Unternehmen aus den USA gewinnen. Ein formaler Teilnahmeprozess wurde 1964 eingeführt, und die finale Entscheidung wurde von den Redakteuren des Magazins zusammen mit externen Experten getroffen. Der erste Gewinner außerhalb der USA wurde 1965 gekürt.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.