ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2973
Marktführend im Hinblick auf Vibrationsbeständigkeit und Betriebstemperaturbereich
TOKIO, 25. November 2015 – Die Mitsubishi Electric Corporation kündigte heute die bevorstehende Produkteinführung eines neuen Tough Series-10,4-Zoll-TFT-LCD-Moduls mit SVGA-Auflösung für vielseitige industrielle Anwendungen in Baumaschinen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Fabrikautomationssystemen, Webanlagen und anderen Bereichen an. Das Modul bietet eine vibrationsbeständige Beschleunigung von 6,8 g, die siebenmal höher ist als bei herkömmlichen Modulen sowie einen Betriebstemperaturbereich von Minus 40 bis Plus 85 Grad Celsius und branchenführende Helligkeit von 1.500 cd/m2. Mustergeräte sind ab 1. Dezember 2015 weltweit bei Mitsubishi Electric erhältlich.
Es wird erwartet, dass das neue Modul die wachsenden Marktanforderungen an TFT-LCDs im Hinblick auf hohe Beständigkeit bei extremen Temperaturen und starken Vibrationen für vielseitige Anwendungen erfüllt.
Produkt | Modell | Helligkeit (cd/m2) |
Lieferung |
---|---|---|---|
Tough Series- 10,4-Zoll-TFT-LCD-Modul mit SVGA-Auflösung |
AT104SN11 | 1.500 | 1. Dezember 2015 |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.