ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2966

Mitsubishi Electric plant Kapitalbeteiligung an dem polnischen Hersteller von Elektroausrüstung für Triebwagen MEDCOM

Ziel der Beteiligung ist die Stärkung des Bereichs Elektroausrüstung für Triebwagen in Europa

PDF-Version (PDF: 37,2 KB)

TOKIO, 15. Oktober 2015 – Die Mitsubishi Electric Corporation hat heute die Unterzeichnung eines Vertrags über den Erwerb eines Anteils von 49 % an MEDCOM Sp. Z.o.o., einem polnischen Hersteller von Elektroausrüstung für Triebwagen, bekannt gegeben. Durch die Kapitalbeteiligung an MEDCOM kann Mitsubishi Electric die Produktion, den Vertrieb und die After-Sales-Services im Bereich Elektroausrüstung für Triebwagen in Europa stärken. Der Kauf von Anteilen an dem Unternehmen bedarf der Genehmigung der polnischen Kartellbehörde.

MEDCOM ist als Produzent, Händler und After-Sales-Service-Anbieter im Bereich Elektroausrüstung für Triebwagen (z. B. Notstromversorgungssysteme und Traktionswechselrichter) hauptsächlich in Osteuropa bekannt. Einen besonders guten Ruf genießt das Unternehmen in Polen. MEDCOM ist ein hoch zuverlässiger Anbieter von kompakten und Leichtbauprodukten, die auf der technologischen Fachkompetenz des Unternehmens in der Leistungselektronik basieren.

Durch die Kapitalbeteiligung stärkt Mitsubishi Electric seine Partnerschaft mit MEDCOM und kann so die Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte durch Zusammenführung der fortschrittlichen Technologien beider Unternehmen, darunter Siliziumkarbid-basierte Leistungsgeräteanwendungen, weiter verbessern. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, seinen Marktanteil in Europa durch gegenseitige Nutzung der Vertriebskanäle beider Unternehmen zu erhöhen. Durch solche Verbesserungen will Mitsubishi Electric seinen Jahresumsatz für Transportsysteme auf dem europäischen Markt bis März 2021 auf 20 Milliarden Yen bzw. rund 174 Millionen US-Dollar steigern.

Europa ist der weltweit größte Markt in der Eisenbahnbranche, für den auch in Zukunft ein stabiles Wachstum erwartet wird. Mit dem Ziel, sein lokales Netzwerk zu erweitern und so das Wachstum des Bereichs Transportsysteme in diesem wichtigen Markt voranzutreiben, gründete Mitsubishi Electric im April 2014 ein neues Unternehmen mit dem Namen Mitsubishi Electric Klimat Transportation Systems S.p.A. durch Eingliederung eines italienischen Herstellers von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) für Triebwagen. Zudem eröffnete Mitsubishi Electric in seiner europäischen Vertriebsgesellschaft Mitsubishi Electric Europe die Transportation Systems Division.

Über MEDCOM Sp. Z.o.o.
Firmenname MEDCOM Sp. Z.o.o.
CEO Marek Niewiadomski
Hauptsitz Warschau, Polen
Kapital 1 Mio. polnische Zloty bzw. rund 270.000 US-Dollar
Gegründet 1988
Anzahl der Mitarbeiter Über 200
Jahresumsatz 242 Mio. polnische Zloty bzw. rund 65 Mio. US-Dollar im Jahr 2014
Bereich Produktion, Vertrieb und After-Sales-Services u. a. im Bereich Notstromversorgungssysteme und Traktionswechselrichter für Triebwagen

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.