ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2964
Fahrerassistenztechnologie der nächsten Generation für mehr Fahrsicherheit und einfacheres Autofahren
TOKIO, 8. Oktober 2015 – Die Mitsubishi Electric Corporation kündigte heute ihr neues EMIRAI 3 xDAS-Konzeptfahrzeug mit Fahrerassistenztechnologie der nächsten Generation an, die höhere Fahrsicherheit und mehr Fahrkomfort verspricht. Der EMIRAI 3 xDAS wird auf der 44. Tokyo Motor Show 2015 auf dem Tokyo Big Sight-Messegelände in Tokio, Japan, vom 29. Oktober bis zum 8. November ausgestellt.
Mitsubishi Electric hat auf der Basis des EMIRAI 2 xDAS, der auf der Tokyo Motor Show 2013 vorgestellt wurde, den EMIRAI 3 xDAS mit hochmodernen Technologien für Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), Fahrerzustandserfassung, Telematik und Lichtsteuerung unter dem Motto "Feelings come true." (Gefühle werden wahr.) entwickelt.
– Der Zustand des Fahrers wird mit einer Kamera und einem Elektrokardiografen erfasst. Letzterer basiert auf einem kontaktlosen Elektrokardiografen, der in Zusammenarbeit mit dem National University Corporation Kyushu Institute of Technology entwickelt wurde. Eine Kamera erfasst die Gesichts- und Blickrichtung des Fahrers.
– Fahrsicherheitsunterstützung und vorausschauendes Fahrerassistenzsystem je nach Verhalten des Fahrers.
– Proaktive Analyse von Kartendaten, um beispielsweise unübersichtliche Kreuzungen zu erkennen, und anschließende Zuschaltung der Kameras an der Fahrzeugaußenseite, um in allen Richtungen einen genauen Einblick in die Kreuzung zu gewinnen. Außerdem lernt das System, automatisch zu reagieren, wenn dieselbe Stelle noch einmal befahren wird bzw. die gleiche Situation erneut eintritt.
– Eine Cloud-basierte Anwendung analysiert den körperlichen Zustand des Fahrers durch Vergleich des aktuellen Fahrerverhaltens mit früheren in der Cloud gespeicherten Verhaltensdaten. Wenn Anzeichen von Müdigkeit erkannt werden, empfiehlt das System dem Fahrer geeignete Raststätten.
– Erfasst und kommuniziert Informationen zu gefährlichen Straßenlagen. Ermöglicht außerdem die Fernsteuerung von Geräten zu Hause.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.