ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2958
Marktführend im Hinblick auf Vibrationsbeständigkeit und Betriebstemperaturbereich
TOKIO, 16. September 2015 – Die Mitsubishi Electric Corporation kündigte heute die bevorstehende Produkteinführung eines neuen Tough Series-10,4-Zoll-TFT-LCD-Moduls mit XGA-Auflösung für industrielle Anwendungen wie Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge, Fabrikautomationssysteme und Webanlagen an. Das Modul bietet eine vibrationsbeständige Beschleunigung von 6,8 G, die siebenmal höher ist, als bei herkömmlichen Modulen, sowie einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 Grad Celsius, ultrahohe Helligkeit von 1.200 cd/m2 und hohe Kontrastverhältnisse. Mustergeräte sind ab 1. Oktober bei den weltweiten Niederlassungen von Mitsubishi Electric zum Kauf erhältlich.
Das neue Tough Series-TFT-LCD-Modul erfüllt die wachsenden Marktanforderungen im Hinblick auf Beständigkeit bei extremen Temperaturen und starken Vibrationen für vielseitige Anwendungen und Installationen.
Produkt | Modell | Helligkeit (cd/m2) |
Lieferung |
Tough Series- 10,4-Zoll-TFT-LCD-Modul mit XGA-Auflösung |
AT104XH11 | 1.200 | 1. Oktober 2015 |
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.