MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Powrót do przeglądu
Udostępnij przez
Software

GENESIS 11 – Nowa era cyfrowych rozwiązań: wydajność, niezawodność i nieograniczone możliwości

24.04.20255 minut czytania

W świecie automatyzacji przemysłowej dane stały się kluczowym zasobem.

Efektywne gromadzenie, wizualizacja i zarządzanie informacjami to fundamenty zwiększania efektywności operacyjnej, zapewniania bezpieczeństwa i wspierania innowacyjności. Platforma cyfrowa GENESIS w wersji 11 to przełomowy krok naprzód – oferuje zaawansowane funkcje dostosowane do potrzeb nowoczesnego przemysłu. Dzięki nielimitowanemu licencjonowaniu, zaawansowanej wizualizacji i solidnym funkcjom redundancji, GENESIS 11 pozwala firmom w pełni wykorzystać potencjał swoich danych.

Aby lepiej zrozumieć możliwości i rzeczywiste zastosowania platformy, porozmawialiśmy z czterema ekspertami  Mitsubishi Electric Factory Automation, reprezentującymi zarówno rynki regionalne, jak i centralny zespół odpowiedzialny za rozwój i strategię produktu:

  • Michał Cydzik (Region CEE) – Product Manager Control Systems
  • Emilio Persano (Włochy) – Business Developer SCADA & IoT
  • David Bean (UK) – Business Development Group Manager
  • Christian Nomine (FA BUP Office) – Strategic Product Manager Visualization & Analytics


Każdy z ekspertów podzielił się unikalną perspektywą na temat wpływu GENESIS 11 na różne branże w Europie. Ich wypowiedzi pokazują zarówno mocne strony technologiczne platformy, jak i to, jak odpowiada ona na potrzeby lokalnych rynków, wyzwania regionalne oraz kierunki rozwoju wyznaczane przez zespół centralny.

Nielimitowane licencjonowanie i wbudowany Historian – nowe możliwości

Jedną z najbardziej przełomowych nowości wprowadzonych w GENESIS 11 jest model licencjonowania bez ograniczeń, który całkowicie zmienia sposób projektowania i skalowania systemów automatyki. Christian Nomine, Strategic Product Manager Visualization & Analytics w Mitsubishi Electric (FA BUP Office), wyjaśnia, dlaczego to tak duża zmiana:

„Licencjonowanie bez limitów to prawdziwy przełom dla naszych klientów. Eliminujemy ograniczenia związane z licencjonowaniem opartym na liczbie tagów, dając firmom pełną swobodę budowania systemów – bez kompromisów. Upraszcza to koszty i pozwala w pełni wykorzystać dane, bez obaw o limity czy ukryte opłaty.”


Kolejną istotną funkcją jest wbudowany Industrial Strength Historian, który wcześniej był płatnym dodatkiem w GENESIS-64. Teraz jest integralną częścią platformy. Christian dodaje:

„Niezawodne archiwizowanie danych jest kluczowe dla branż zarządzających złożonymi procesami, gdzie potrzebna jest analiza zarówno w czasie rzeczywistym, jak i długoterminowa. GENESIS umożliwia wizualizację i rejestrację danych z dowolnego źródła lub formatu. Dzięki integracji Historiana z platformą, klienci zyskują gotowe do użycia narzędzie wspierające rozwój i odporność operacyjną.”

Dzięki tym funkcjom GENESIS oferuje niespotykaną elastyczność i przejrzystość, wspierając firmy w podejmowaniu trafnych decyzji i skutecznym wykorzystywaniu danych do optymalizacji i innowacji.

Zwiększona łączność: Robot Asset Builder w GENESIS

W dążeniu do większej efektywności, integracja platform cyfrowych z robotyką przemysłową staje się kluczowa. Według Michała Cydzika, funkcja Robot Asset Builder w GENESIS 11 znacząco upraszcza i przyspiesza proces łączenia robotów i przetwornic częstotliwości:

„Największym usprawnieniem jest łatwość i szybkość konfiguracji. Klient nie musi już ręcznie ustawiać każdego połączenia – wystarczy wpisać adres IP, by uzyskać pełną integrację i wgląd w pracę maszyn.”


To rozwiązanie jest szczególnie wartościowe w regionie CEE, gdzie przemysły takie jak motoryzacyjny czy spożywczy koncentrują się na konserwacji predykcyjnej. Potrzeba automatycznej konfiguracji systemów nigdy nie była większa. Dzięki bezpośredniej kompatybilności w ekosystemie Mitsubishi Electric, GENESIS gwarantuje maksymalną efektywność i minimalizuje przestoje.

„Konserwacja zapobiegawcza i predykcyjna to dziś kluczowe elementy w wielu branżach. GENESIS 11 pozwala zebrać wszystkie istotne dane maszynowe w jednym miejscu, co umożliwia optymalizację kosztów i procesów.” – podkreśla Michał Cydzik.

Process Applications and Redundancy: A Game-Changer for Italy

In industrial process applications, maintaining operational continuity is non-negotiable. Emilio Persano emphasizes the importance of server redundancy, which is now a core feature of GENESIS version 11.

“A redundant digital software platform server is a must for our process customers. It ensures uninterrupted data collection and control, which is critical in industries like water treatment and process industry.”


Redundancy is particularly crucial in industries where downtime can lead to severe financial losses or safety hazards. This level of scalability ensures that operations continue running smoothly, even in the case of server failures.

Emilio highlights a real-world example from the Italian market:

“We recently provided a distributed architecture solution using GENESIS-64 with a redundant modular PLC platform for a water treatment plant. This setup ensures that data is collected and stored without interruptions, providing real-time monitoring and preventing data loss. Additionally, the solution incorporates a redundant network architecture, further enhancing system reliability and minimizing the risk of communication failures."

Beyond redundancy, another noteworthy feature in GENESIS version 11 is its enhanced capability for cloud integration. This advancement allows businesses to leverage the power of cloud computing to enhance their operations and service offerings.

As Emilio Persano from Mitsubishi Electric points out, "We have several customers who are starting new applications that involve installing a central GENESIS server on the cloud and using the secure MQTT protocol. This setup allows remote systems or devices to publish data to the server, enabling System Integrators to offer innovative services to their end users."

These enhancements make GENESIS an ideal solution for industrial processes, where reliability and long-term data integrity are essential.

Security in Infrastructure Projects: The UK Perspective

In large-scale infrastructure projects, cybersecurity and compliance are top priorities. David Bean highlights how GENESIS version 11 helps businesses meet stringent regulatory requirements in sectors such as transportation and water utilities.

“End-users must demonstrate compliance with cybersecurity regulations like NIS 2 (Network and Information Security Directive). GENESIS provides the tools needed to ensure safety in critical infrastructure environments.”


Infrastructure projects, such as tunnel management and railway systems, face unique security challenges. With an increasing number of cyber threats targeting operational technology (OT), compliance with international security standards is no longer optional.

“Our customers in the UK’s rail and water sectors need to prove due diligence in securing their critical assets. GENESIS version 11 provides robust cybersecurity tools that help them achieve regulatory compliance while maintaining system integrity.”


Another advantage of GENESIS is its real-time monitoring capabilities, ensuring that infrastructure projects maintain high security and operational reliability. The ability to integrate with existing OT security frameworks provides end users with full control over their systems, reducing the risk of vulnerabilities.

A Revolution in Industrial Automation

GENESIS version 11 is more than just a digital software platform—it is a game-changer for industries looking to harness the power of data. Whether through enhanced connectivity, robust redundancy, or reinforced security, this solution is setting new standards across Europe.

With experts from different regions providing their perspectives, it is evident that GENESIS delivers scalable, flexible, and secure automation solutions tailored to market needs. By addressing key industry challenges, it empowers businesses to focus on efficiency, innovation, and long-term success.

As Emilio Persano points out:

“GENESIS is not just an upgrade—it is a revolution in how we approach industrial automation. With unlimited licenses and advanced redundancy, businesses can now focus on efficiency rather than limitations.”


With insights from experts representing different regions and strategic product management, one thing becomes clear — GENESIS version 11 is not just a software upgrade, but a comprehensive response to the evolving needs of modern industry. From seamless robot integration and robust redundancy to future-proof licensing and embedded data historization, GENESIS equips businesses with the tools they need to operate smarter, faster, and more securely. Whether addressing local market challenges or setting a new strategic direction for digital solutions across Europe, GENESIS version 11 embodies flexibility, scalability, and innovation—helping companies unlock the full potential of their data and automation investments.

Learn more and try GENESIS Version 11 


Podobne artykuły


Tematy

Software