Pressemitteilungen
Ratingen, 23. Februar 2021
Die neuen TSN-kompatiblen Servoantriebe der Serie MELSERVO MR-J5 von Mitsubishi Electric erfüllen höchste Anforderungen an Präzision, Dynamik und Mehrachs-Synchronisation. Hiermit sind sie besonders geeignet für die Lebens- und Genussmitteindustrie, im Life-Science-Sektor sowie in der Druck- und Papier-Produktion. Die Antriebe sind standardmäßig mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet und verfügen über Funktionen zur vorausschauenden Wartung, die dem Anwender die Möglichkeit geben, die Produktivität und Verfügbarkeit seiner Maschinen zu erhöhen.
Mit einem Ansprechverhalten von 3,5 kHz und einer Mindestzykluszeit von 31,25 µs können Endanwender und Maschinenbauer die Performance ihrer Anlagen und Systeme steigern. Mit dem zugehörigen Motion-Modul MELSERVO-J5 können Anwender zudem bis zu 256 Achsen synchronisieren.
Diese erhöhte Leistung erfordert keine anspruchsvolle Inbetriebnahme. Die neue Quick-Tuning-Funktion generiert alle Parameter innerhalb von ca. 0,3 Sekunden automatisch. Die Maschine ist dann sofort nach der Freigabe des Servos betriebsbereit, was einen reibungslosen Betrieb mit deutlich reduziertem Zeit- und Arbeitsaufwand für die Inbetriebnahme sicherstellt.
Ein wichtiger Faktor für die verbesserte Leistung von Mehrachs-Servosystemen ist die Integration der CC-Link IE TSN-Technologie (Time Sensitive Network) mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 1 Gbit/s. Sie stellt die Synchronisation aller angeschlossenen Geräte sicher, einschließlich Sicherheitsgeräten, die wie klassische Steuerungsprodukte im selben Netzwerk angeschlossen werden können. Die Geräte bieten also integrierte durchgängige Sicherheitskonzepte in der Steuerungs-, I/O- und Antriebsebene. Die Konfiguration aller Safety-Funktionen wie STO/SS1/SS2/SOS/SBC/SLS/SSM/SDI/SLI/SLT erfolgt weiterhin in der Software, dadurch sind die Geräte IEC/EN61800-5-2-konform für vereinfachte Sicherheitszertifizierung. Andere Netzwerkprotokolle wie Ethercat (CANopen over EtherCAT, CiA 402) werden ebenfalls als Standard angeboten.
Auch Funktionen zur vorausschauenden Wartung sind integriert, um ungeplante Maschinenstillstände zu reduzieren und die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen. Das spart Zeit und Geld. Diese Funktionen werden durch die Maisart AI-Technologie von Mitsubishi Electric unterstützt. Sie ermöglicht es dieser neuen Servoantriebsserie, eine Verschleißerscheinung von mechanischen Maschinenkomponenten zu erkennen, lange bevor eine zyklusmäßige Wartung erforderlich ist.
Die MELSERVO MR-J5-Serie bietet noch weitere Einsparpontentiale. Die Maschinenverdrahtung wurde durch ein einziges Kabel - für Encoder, Leistung und elektromagnetische Bremse - mit einem neuen One-Touch-Lock-Stecker vereinfacht, der das Anziehen von Schrauben überflüssig macht. Der 26-Bit-Absolutwertgeber mit 67 Millionen Impulsen pro Umdrehung gewährleistet eine präzise Bewegungssteuerung in anspruchsvollen Anwendungen, während der Wegfall einer internen Batterie die Wartungskosten reduziert.
Ausführliche Informationen finden Sie auf Mitsubishi Electrics virtuellem Messestand und https://de3a.mitsubishielectric.com/MR-J5_JETServo
Die neuesten TSN-kompatiblen Servoantriebe der MELSERVO MR-J5-Serie von Mitsubishi Electric erfüllen die Anforderungen an Präzision, Dynamik und Mehrachsensynchronisation in Anwendungen wie Lebensmittel und Getränke, Life Science und Druck-/Konvertieranwendungen.
Bilder, die mit dieser Pressemitteilung verteilt wird/werden, sind nur für den redaktionellen Gebrauch bestimmt und unterliegen dem Urheberrecht. Diese Bilder dürfen nur in Verbindung mit der hier genannten Pressemitteilung verwendet werden, eine andere Verwendung ist nicht gestattet.
Hinweis an die Redaktion: Wenn Sie diesen Text in einer anderen Sprache benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere PR-Agentur: DMA Europa Ltd., Frau Carolin Heel, Tel.: +44 (0) 1562 751436, carolin@dmaeuropa.com
Mit 100 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung zuverlässiger, qualitativ hochwertiger Produkte ist die Mitsubishi Electric Corporation ein anerkannter Weltmarktführer in der Herstellung, dem Marketing und dem Vertrieb elektrischer und elektronischer Geräte, die in der Informationsverarbeitung und Kommunikation, der Raumfahrtentwicklung und Satellitenkommunikation, der Unterhaltungselektronik, der Industrietechnik, der Energie-, Mobilitäts- und Gebäudetechnik sowie in der Heiz-, Kühl- und Klimatechnik eingesetzt werden.
Im Geiste der "Changes for the Better" und der Umweltaussage "Eco Changes" ist Mitsubishi Electric bestrebt, ein weltweit führendes, grünes Unternehmen zu sein, das die Gesellschaft mit Technologie bereichert.
Mit rund 146.500 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr zum 31. März 2020 einen konsolidierten Konzernumsatz von 40,9 Milliarden US-Dollar*.
Unsere Vertriebsniederlassungen, Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Produktionsstätten befinden sich in über 30 Ländern.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.