Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3524
Prototyp eines optischen Empfängers für ein
Laserkommunikationsterminal (LCT)
Konzept eines freien optischen Kommunikationsnetzwerks, das alle überall verbindet
TOKIO, 31. Mai 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie den Prototyp des wahrscheinlich ersten* optischen Empfängers für den Einsatz in Laserkommunikationsterminals (LCTs) weltweit entwickelt haben. Er ermöglicht die optische Kommunikation mit Laserstrahlen im Weltraum und verfügt über eine Funktion zur Erkennung der Richtung empfangener Strahlen im 1,5-μm-Band, ein Allzweckband, das für terrestrische Glasfaserkommunikation und andere Anwendungen verwendet wird.
Hochauflösende Satellitenbilder werden verwendet, um Schäden durch Katastrophen zu auszuwerten. Da solche Bilder jedoch über Funkwellen übertragen werden, war es aufgrund von Einschränkungen bei der Datenkapazität und der Größe der Satellitenantennen bisher schwierig, hochauflösende Bilder in Echtzeit zu übertragen. Daher ist eine leistungsfähige optische Hochgeschwindigkeits-Kommunikation erforderlich, die keine Glasfaserverbindungen erfordert, um eine schnelle und genaue Schadensbeurteilung nach Katastrophen zu ermöglichen. Für die optische Kommunikation im Weltraum werden jedoch sehr schmale Laserstrahlen verwendet, die etwa 1/1000 der Größe von Funkwellen aufweisen. Die Herausforderung besteht also darin, Laserstrahlen präzise auf Satelliten mit hoher Geschwindigkeit auszurichten.
Mitsubishi Electric hat nun einen optischen Empfänger entwickelt, mit dem sich dieses Problem lösen lässt. Mit integrierten Funktionen lassen sich sowohl die vier Phasenänderungen des Laserlichts als auch die Strahlrichtung erfassen. Das Ergebnis ist ein kompakter optischer Empfänger, der eine optische Kommunikation im Weltraum mit 10-facher Geschwindigkeit, Leistung und Entfernung der Funkwellenkommunikation ermöglicht. Da die Wellenlänge viel kürzer ist, können kleinere Antennen in kompakten Kommunikationseinheiten verwendet werden, die an schwer zugänglichen Orten, z. B. zwischen Gebäuden, installiert werden können, die ungeeignet für Glasfaserinstallationen sind. Installationen sind ebenfalls in Gebieten möglich, in denen keine ausgebaute Infrastruktur vorhanden ist, z. B. in Katastrophengebieten, Entwicklungsländern oder in abgelegenen Gebieten. Dadurch wird der Einsatz von drahtloser Kommunikation in verschiedenen Situationen ermöglicht.
Neue optische Schaltung
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.