Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric liefert Aufzüge für zwei große Luxuskomplexe in IndienSichere, komfortable Fahrten mit kontaktloser Bedienung und Fernüberwachung

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3406

TOKIO, 21. April 2021 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Mitsubishi Elevator India Private Limited (IMEC) einen Großauftrag zur Lieferung von Aufzügen für die Luxuskomplexe Commerzone Madhapur und Altimus von K RAHEJA CORP, einem führenden Bauträger in Indien, erhalten hat. Der Auftrag umfasst 72 Aufzüge, darunter 37 Hochgeschwindigkeitsmodelle. Die Aufzüge sind mit dem Destination Oriented Allocation System (DOAS) von Mitsubishi Electric ausgestattet, um die Anforderungen von COVID-19 an einen berührungslosen Betrieb zu erfüllen und einen sicheren, zuverlässigen Vertikaltransport zu gewährleisten, der durch Serviceverträge für das Global Maintenance Integrated System des Unternehmens unterstützt wird.

  • Darstellung des Commerzone Madhapur

  • Darstellung des Altimus

Produktmerkmale

  1. 1) „Destination Oriented Allocation System“ (DOAS) für die Vorhersage von Aufzugszielen
    • Das DOAS registriert automatisch das Zielstockwerk, wenn ein Nutzer seine ID-Karte über ein Lesegerät an der Sicherheitsschranke oder im Aufzugsvorraum hält.
    • Fahrgäste mit dem gleichen Zielstockwerk werden zum gleichen Aufzug geleitet, um die Anzahl von Stopps zu reduzieren, Fahrzeiten zu verkürzen und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
    • Voreingestellte Beförderungskapazitäten verhindern überfüllte Aufzüge sowie die Ausbreitung von Infektionen.
  2. 2) M's BRIDGE™ Global Maintenance Integrated System
    • Potenzielle Probleme werden durch eine Überwachung rund um die Uhr frühzeitig und automatisch erkannt.
    • Durch das Sammeln und Analysieren von Betriebsdaten werden die Ausfallzeiten von Aufzügen verkürzt, was zu einer verbesserten Sicherheit und einem höheren Komfort für die Kunden beiträgt.

Überblick über Projekte

Komplex Commerzone Madhapur Altimus
Standort Hyderabad, Staat Telangana, Indien Mumbai, Staat Maharashtra, Indien
Verwendungszweck IT-Büros und kommerzielle Einrichtungen
Eigentümer K RAHEJA CORP
Produkte
(72 Einheiten)
  • Hochgeschwindigkeitsaufzüge: 18 Einheiten
    (max. 210 m/min)
  • Standardaufzüge: 29 Einheiten
  • DOAS
  • Hochgeschwindigkeitsaufzüge: 19 Einheiten (max. 360 m/min)
  • Standardaufzüge: 6 Einheiten
  • DOAS mit Sicherheitskontrolle
Wartung M's BRIDGE™ Global Maintenance Integrated System (alle Einheiten; Vertrag wird noch bekannt gegeben)
Auslieferung Ab März 2021 Ab August 2021

Hinweis

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen