Pressemitteilungen

Mitsubishi Electric liefert Antriebsgeräte für die Metro in Delhi

Steigerung des Gesamtabsatzes in Indiens U-Bahn-Märkten auf über 3.000 Triebwagen

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3374

TOKIO, 17. September 2020 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass Mitsubishi Electric von dem indischen Zughersteller BEML Limited den Auftrag zur Lieferung von Antriebseinheiten für 80 neue Wagen der Delhi Metro erhalten hat. Damit hat Mitsubishi Electric nun Antriebsgeräte für mehr als 3.000 Triebwagen auf dem indischen U-Bahn-Markt verkauft.

Mitsubishi Electric stieg 2001 mit der Lieferung von Antriebsausrüstung für das Delhi Metro Phase I Projekt in den indischen U-Bahn-Markt ein. Dank der energiesparenden Leistung sowie der hohen Qualität und Zuverlässigkeit der Ausrüstung von Mitsubishi Electric konnten in den letzten 19 Jahren kontinuierlich Aufträge von großen U-Bahn-Systemen in Indien gewonnen werden.

Seit 2015 produziert die Bidadi-Fabrik von Mitsubishi Electric India Pvt. Ltd. (MEI) in Bengaluru, Karnataka, eine Tochtergesellschaft von Mitsubishi Electric, Antriebsausrüstung wie Antriebsmotoren und Wechselrichter für die Versorgung des lokalen Marktes. Durch lokale Produktionsbetriebe konnte Mitsubishi Electric die „Make in India“-Politik der indischen Regierung unterstützen.

  • Delhi Metro

  • Elektroausrüstung für die Metro in Delhi (Antriebsumrichter)

Produktmerkmale

  1. 1)Paketlieferung trägt zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der Energieeinspareffekte bei.
    • Antriebsumrichter, Antriebsmotoren und Train Control Management Systeme (TCMS) werden als Paket bereitgestellt, um die Steuerung des Energieverbrauchs zu optimieren.
    • Energiesparende Züge tragen zu Indiens „Smart Cities Mission“ zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bei.
  2. 2)Hohe Zuverlässigkeit unter erschwerten Bedingungen sorgt für einen sicheren und stabilen Transport.
    • Die gelieferte Ausrüstung ist für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen geeignet, wie z. B. hohe Temperaturen, hohe Feuchtigkeit und dicker Staub.
    • Mit 19 Jahren Erfahrung auf dem indischen Markt genießt Mitsubishi Electric die Anerkennung der Kunden als höchst vertrauenswürdiges Unternehmen, das zu einem sicheren und stabilen Transport beiträgt.
  3. 3)Die Bidadi-Fabrik trägt zur Indigenisierung bei.
    • Die MEI Bidadi-Fabrik wurde 2015 zur Unterstützung der „Make in India“-Initiative der Regierung für die lokale Produktion und Lieferung von Ausrüstung vor Ort gegründet.

Metro-Netze in Indien expandieren

Die indische Wirtschaft treibt einen Plan zur Verbesserung und zum Ausbau der U-Bahnnetze in Großstädten mit mindestens vier Millionen Einwohnern wie Delhi, Bengaluru, Mumbai, Hyderabad, Ahmedabad, Kalkutta und Pune sowie in Städten mit zwei bis vier Millionen Einwohnern, wie Nagpur, Jaipur, Lucknow und Kochi, voran. Für die Zukunft planen etwa 20 Städte den Ausbau ihrer U-Bahn-Märkte. Als Reaktion darauf will Mitsubishi Electric sein Geschäft mit Transportsystemen in Indien stärken, um einen sicheren und stabilen Betrieb der U-Bahnen des Landes zu gewährleisten.


Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind, jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.


Anfrage

Ansprechpartner für Medien

Kundenanfragen