Pressemitteilungen
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3325
TOKIO, 23. Dezember 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) als Hauptauftragnehmer des neuen Satelliten für Innovative Satellite Technology Demonstration-2 ausgewählt wurde. Im Rahmen des Programms zielt Mitsubishi Electric darauf ab, eine standardisierte Plattform für die Entwicklung, Fertigung und den Betrieb von Kleinsatelliten der 100-kg-Klasse mit Normteilen für wichtige Funktionen wie Höhensteuerung und Stromversorgung zu schaffen. Die neue Plattform wird einheitliche Funktionen und Dienstleistungen über eine globale Konstellation von Kleinsatelliten ermöglichen.
Darstellung des neuen Satelliten für Innovative Satellite Technology Demonstration-2 im Orbit
Innovative Satellite Technology Demonstration-2 ist ein Teil eines japanischen Regierungsprogramms, mit dem die stabile Versorgung des Raumfahrtprogramms des Landes mit Kernkomponenten erreicht werden soll. Der Zweck des neuen Satelliten, der unter JAXA für dieses Programm entwickelt wurde, besteht darin, im Orbit Prüfungen und Demonstrationen von Ausrüstung, Teilen und Mikrosatelliten durchzuführen, die von Privatunternehmen, Universitäten oder anderen Einrichtungen entwickelt wurden. Insbesondere wird er dabei helfen, eine standardisierte Plattform für die Entwicklung von Kleinsatelliten der 100-kg-Klasse zu schaffen, die mit Standardkomponenten und -ausrüstung ausgestattet sind und von JAXA über eine offene Einladung im Geschäftsjahr 2018 verwendet werden können. Das Programm erfordert, dass der Hauptauftragnehmer eine Plattform entwickelt, die die schnellere und kostengünstigere Entwicklung von Kleinsatelliten im Vergleich zur Entwicklung mittelgroßer oder großer Satelliten ermöglicht. Der Satellit soll in einem Epsilon Launch Vehicle vom Uchinoura Space Center in der Präfektur Kagoshima, Japan, im Geschäftsjahr, das im März 2022 endet, in den Orbit gebracht werden.
Weltweit werden Kleinsatelliten für den Einsatz in Konstellationen mit Dutzenden von Kleinsatelliten entwickelt, die die ganze Welt abdecken werden. Die Konstellationen führen koordinierte Abläufe für eine Vielzahl neuer Dienstleistungen durch, z. B. einen wirklich globalisierten Internetzugang oder Dienstleistungen, die auf der täglichen Fotografie der ganzen Welt basieren. Es wird davon ausgegangen, dass zahlreiche Dienstleistungen aus dem Privatsektor Kleinsatelliten, die die gesamte Welt abdecken, effektiv nutzen werden. In Zukunft wird Mitsubishi Electric den neuen Satelliten für Innovative Satellite Technology Demonstration-2 und eine standardisierte Plattform für Kleinsatelliten der 100-kg-Klasse entwickeln, die das Unternehmen zusammen mit seiner bewährten DS2000-Plattform für große standardisierte Satelliten verwenden wird, um eine wachsende Bandbreite von Anforderungen zu erfüllen.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Pressemitteilungen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt sind. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.