ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3050

Mitsubishi Electric als Aussteller auf der Japan Aerospace 2016 mit vor Ort

Mit seinem globalen Weltraumgeschäft leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Schaffung einer sicheren Gesellschaft

PDF-Version (PDF:229.1KB)

TOKIO, 20. September 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, dass sie auf der Japan International Aerospace Exhibition 2016, die vom 12. bis 15. Oktober auf dem Tokyo Big Sight-Messegelände stattfindet, eine Vielzahl hochmoderner Weltraum- und Bordsysteme ausstellen wird. Der Messestand von Mitsubishi Electric (W1-017) befindet sich in Halle 1 West.

Abbildung des Messestands von Mitsubishi Electric

Als führendes Unternehmen der japanischen Raumfahrtindustrie wird Mitsubishi Electric eine Vielzahl von Exponaten im Zusammenhang mit dem Weltraumgeschäft des Unternehmens und den globalen Bereitstellungen rund um seine Standard-Satellitenplattform DS2000 vorstellen.

Wichtigste Exponate

Soziale Infrastruktur
Im Bereich für soziale Infrastruktur werden u. a. Satelliten präsentiert, die die Menschen im Alltag unterstützen, wie Kommunikations- und Rundfunksatelliten, Erdbeobachtungssatelliten, Wettersatelliten und Satelliten zur Positionsbestimmung.

Globale Geschäftsentwicklung
Im Bereich für globale Geschäftsentwicklung wird der Ausbau des Geschäfts von Mitsubishi Electric durch in- und ausländische Programme für die Satellitenplattform DS2000 präsentiert. Diese Programme umfassen u. a. den von dem katarischen Unternehmen Es'hailSat in Auftrag gegebenen Satelliten Es'hail 2 und den TÜRKSAT-4A/4B, der an den türkischen Satellitenbetreiber Türksat A.S. ausgeliefert wurde.

Standard-Satellitenplattform DS2000
Im Bereich für die Standard-Satellitenplattform DS2000 wird ein Modell der Plattform DS2000 in halber Größe präsentiert. Außerdem werden Bordsysteme wie Lageregelungsantriebe, Kommunikationseinrichtungen und Peripheriekomponenten und -teile ausgestellt. Die Satellitenbus-Plattform DS2000 von Mitsubishi Electric ist eine ausgereifte Modulplattform, die die nötige Flexibilität für den Einsatz eines breiten Spektrums von Nutzlastanwendungen bietet.

Informationen zum Weltraumsystemgeschäft der Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric ist bereits seit den 1960er Jahren im Weltraumgeschäft tätig und unterstützt als führender Hersteller die Weltraumforschung und -entwicklung in Japan. Das Unternehmen war als Hauptauftragnehmer oder wichtiger Unterauftragnehmer an der Produktion von über 560 nationalen und internationalen Satelliten beteiligt.

Informationen zur Japan International Aerospace Exhibition 2016 (JA2016)

Die Japan International Aerospace Exhibition ist die größte Luft- und Raumfahrtausstellung in Japan. Sie findet einmal alle vier Jahre statt und wird von der Society of Japanese Aerospace Companies (SJAC) veranstaltet. Dieses Jahr werden auf der JA2016 über 700 Aussteller aus 35 Ländern erwartet.

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.