ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3039

Mitsubishi Electric führt das D-SMiree-System für Mittel- und Niederspannungs-Gleichstromverteiler ein

Durchführung effizienterer und nachhaltigerer Stromverteilung mit minimalem Energieverlust

PDF-Version (PDF:855.7KB)

TOKIO, 27. Juli 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Einführung einer neuen Produktpalette, D-SMiree – Diamond-Smart Mittelspannungs-Gleichstrom-Verteilnetz (Diamond-Smart Medium Voltage) für innovativen, verlässlichen, kostensparenden, umweltfreundlichen Verbrauch (Innovative Reliable Economical Ecology) – für Mittel- und Niederspannungs-Gleichstrom (MV/LV-DC)-Verteilungssysteme für Spannungen von 1.500 V DC und niedriger bekannt.

Produktentwicklung und Tests sowie die Ausstellung und Förderung der Gleichstrom-Verteilungssysteme werden in der DC Development and Demonstration Facility abgewickelt, die im Juli im Power Distribution Systems Center von Mitsubishi Electric in Marugame, Präfektur Kagawa, Japan, eröffnet wurde. Der Umsatz für D-SMiree für MV/LV-Gleichstrom-Verteilungssysteme erreicht bis 2025 voraussichtlich 10 Milliarden Yen oder etwa 94,1 Millionen US-Dollar.

D-SMiree Development and Demonstration Facility

Im Einklang mit der zunehmenden Bedeutung von Rechenzentren und Cloud-Diensten sowie den Geschäftskontinuitätsplänen von Unternehmen, insbesondere seit dem Tōhoku-Erdbeben 2011, liegt ein zunehmender Schwerpunkt auf solaren Energieerzeugungssystemen, die Akkus und Netto-Nullenergiegebäude umfassen. Folglich werden umweltbewusste Gleichstrom-Verteilungssysteme, die erneuerbare Energie und elektrische Akkumulatoren kombinieren, immer beliebter.

Mitsubishi Electric hat durch die Nutzung von Technologien, die ursprünglich für Gleichstromerzeugung, Hochgeschwindigkeitsschaltungen für die Eisenbahn und Energiesysteme von Rechenzentren entwickelt wurden, zum wachsenden Gleichstrom-Ökosystem beigetragen. D-SMiree vereint jetzt diese Initiativen unter einer gemeinsamen Marke.

Das Werk in Marugame entwickelt basierend auf Zuverlässigkeit, Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit MV/LV-Gleichstrom-Verteilungssysteme der nächsten Generation für die Gleichstromverteilung. Fortschrittliche Smart Grid-Technologien und Akkusysteme werden in verbesserten, besonders effizienten Lösungen für Zwecke einschließlich der folgenden integriert:

– Stromerzeugung – Einfache Verbindung von diversifizierten erneuerbaren Energiequellen, wie Sonnenenergie, Windenergie und Brennstoffzellen, ohne dass elektrische Synchronisierung notwendig ist
– Energiespeicherung – Äußerst effizienter Betrieb von Akkus durch Nutzung von Energiemanagementsystem-Stromerzeugung und Bedarfsprognose-Funktionen
– Effizienz – Geringere elektrische Verluste durch reduzierte Leistungsumwandlung im Vergleich zu herkömmlichen Wechselstrom-Verteilungssystemen

Die D-SMiree-Produktpalette besteht aus Produkten und Systemen, die schließlich auch 380-V-Systeme umfassen werden, die Verifizierungsprüfungen in der DC Development and Demonstration Facility unterzogen werden. Es wird auch erwartet, dass bis 2017 1.500-V-Systeme auf dem globalen Markt eingeführt werden.

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.