ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3024
Die neuen Technologien sollen im Shanghai Tower, dem höchsten Gebäude Chinas, installiert werden
TOKIO, 10. Mai 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung von Aufzugtechnologien mit einer Geschwindigkeit von 1.230 Metern pro Minute oder 20,5 Metern pro Sekunde bekannt. Dabei handelt es sich um die weltweit schnellste Aufzuggeschwindigkeit*. Die neuen Technologien werden in einem der drei Aufzüge von Chinas höchstem Gebäude, dem 632 Meter hohen Shanghai Tower, installiert.
* Gemäß Forschungsergebnissen von Mitsubishi Electric vom 10. Mai 2016
Diese Rekordgeschwindigkeit ist der Entwicklung neuer Vorrichtungen zu verdanken, darunter ein Bedienfeld, mit dem die Leistung der Hydraulikmaschine maximiert werden kann, sowie optimierte Sicherheitsvorrichtungen wie der Geschwindigkeitsregler, die Bremsvorrichtung und der Aufzugspuffer. Nachdem der Aufzug mit den neuen Technologien aufgerüstet wurde, dauert die Aufzugsfahrt vom zweiten Untergeschoß bis zum 119. Stockwerk gerade einmal 53 Sekunden.
Der Aufzug bietet nicht nur eine deutlich höhere Geschwindigkeit dank der hochmodernen Technologien von Mitsubishi, sondern auch verbesserte Sicherheit, höchsten Fahrkomfort, leisen Betrieb und niedrigen Energieverbrauch.
Bereitgestellt für | Shanghai Tower (Shanghai Zhongxin Dasha) |
---|---|
Eigentümer | Shanghai Tower Construction & Development Co., Ltd. |
Aufzüge | Einer der drei Aufzüge zur Aussichtsplattform wird mit den neuen Geschwindigkeitstechnologien ausgestattet, da er die erforderliche Schachtgröße für die Installation bietet. Der Betreiber des Shanghai Towers hat dann je nach Fahrgastaufkommen die Möglichkeit, zwischen Geschwindigkeiten von 1.080 und 1.230 Metern pro Minute umzuschalten. |
Hersteller | Inazawa Works, Mitsubishi Electric Corporation |
Installateur | Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd. |
Der Shanghai Tower befindet sich in der Finanz- und Handelszone Lujiazui von Pudong in Schanghai. Er beherbergt Büros, ein Hotel, Konferenz- und Ausstellungsräume, Restaurants und Räumlichkeiten für Handel, Kultur und Sehenswürdigkeiten.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.