ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3009
TOKIO, 08. März 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung eines kompakten Membranbelebungsreaktors (Eco-MBR) bekannt, mit dem kommunale und industrielle Abwässer energiesparend aufbereitet werden können und die Menge des permeierten Wassers pro Membranfilter-Oberfläche (Durchfluss) durch Reinigung des Filters mit ozonisiertem Wasser maßgeblich erhöht werden kann. Die gewerbliche Nutzung in kommunalen und industriellen Abwasseraufbereitungsanlagen ist für 2018 geplant.
Der Eco-MBR erzielt einen hohen Durchfluss von 1,6 m3/m2/Tag und senkt die erforderliche Anzahl von Membranfiltern. Dies wird durch regelmäßige Reinigung der Filter mit ozonisiertem Wasser erreicht, um organische Substanzen wirksam zu entfernen und so eine höhere Durchlässigkeit zu erzielen. Der Eco-MBR ist außerdem kompakt und platzsparend und reduziert den Energieverbrauch durch die Verringerung des Luftstroms, mit dem das Gebläse Blasen erzeugt, um die Membranoberfläche zu reinigen.
Beim herkömmlichen Belebtschlammverfahren wird aufbereitetes Wasser durch Sedimentation vom Belebtschlamm getrennt. Dazu ist eine große Oberfläche erforderlich. Außerdem ist die Qualität des mit diesem Verfahren aufbereiteten Wassers nicht ausreichend, um das Wasser wiederzuverwenden. Im Fall von herkömmlichen Membranbelebungsreaktoren wird normalerweise eine Natriumhypochloritlösung verwendet, um die Membranfiltrationsanlage zu reinigen. Die Oxidationskraft ist dabei jedoch relativ gering und verhindert einen hohen Durchfluss. Außerdem erfordert das Verfahren eine große Anzahl von Membranfiltern.
Mitsubishi Electric wird weiterhin an einer Lösung für den gewerblichen Einsatz seines Eco-MBR in kommunalen und industriellen Wasseraufbereitungsanlagen arbeiten, um einen wichtigen Beitrag zu einem nachhaltigen Umgang mit Wasser auf der ganzen Welt zu leisten.
Mitsubishi Electric entwickelt den Eco-MBR gemeinsam mit Professor Hiroshi Nagaoka der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Tokyo City University.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.