ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2999
Ein Beitrag zur effizienteren und umfassenderen Nutzung von Akkus
TOKIO, 17. Februar 2016 – Die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) kündigte heute eine neue Onlinetechnologie zur Echtzeit-Diagnose an, mit der Benutzer die Leistung von Akkusystemen einschätzen können. Der Ladezustand eines Akkus kann per Fernzugriff mit einer Genauigkeit von einem Prozent oder besser bestätigt werden. Die Degeneration der Akkukapazität und des Widerstands können überwacht werden, ohne den Akku außer Betrieb setzen zu müssen, was zu effizienterem und umfassenderem Einsatz von Akkusystemen beiträgt. Mitsubishi Electric beabsichtigt, die Technologie in Akkusystemen in Elektro- und Hybridfahrzeugen, Zügen und großen Wind- und Solarenergieanlagen einzusetzen.
Vorhandene Technologien schätzen den elektrischen Ladezustand unter Einbeziehung aktueller Sensorwerte, wobei sich Sensorfehler aufsummieren können, oder unter Verwendung eines Modells, das auf denselben Strom-/Spannungswerten und anderen Merkmalen des Akkus beruht, die möglicherweise nicht genau den Werten bei nachgelassener Kapazität des tatsächlichen Akkus entsprechen. Bei der ersten Technologie summieren sich aufgrund der für die Messung erforderlichen Zeit Sensorfehler auf, während die zweite anfällig ist für Kapazitätsdegradation. Solche Methoden erfordern regelmäßige Kapazitätsmessungen, wobei der Akkubetrieb jedes Mal für bis zu drei Stunden unterbrochen werden muss.
Parallel zu einer neuen Technologie, die Strom und Spannung von Akkus berücksichtigt, hat Mitsubishi Electric einen neuen Algorithmus entwickelt, der beide Methoden zusammenführt, um Spannung und Kapazität des Akkus gleichzeitig abzuschätzen und jeglichen Fehler zu korrigieren. Das Ergebnis ist eine äußerst genaue Echtzeitbewertung des Ladezustands eines Akkus. Die Technologie schätzt darüber hinaus die Leistungsdegradation einschließlich Verringerung der Kapazität und Erhöhung des Widerstands in Echtzeit und ohne Unterbrechung des Betriebs. Des Weiteren bieten die Diagnosedaten nützliche Informationen zur Wartung des Akkusystems und zur Wiederverwendung degradierter Akkus.
Die Überwachung der Akkudegradation kann dazu beitragen, den Betrieb großer Akkusysteme zu stabilisieren und auszuweiten. Akkusysteme sollen durch die neue Technologie von Mitsubishi Electric bei gleichzeitig besserer Energiesteuerung effizienter betrieben und vielseitiger eingesetzt werden können.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.