ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2962
Präsentation der neuesten Technologien und Produkte, einschließlich mehrerer Exponate zum Bestaunen und Anfassen
TOKIO, 30. September 2015 – Die Mitsubishi Electric Corporation gab heute bekannt, dass sie auf der CEATEC JAPAN 2015, die vom 7. bis 10. Oktober auf dem Messegelände Makuhari Messe in Chiba, Japan, stattfindet, eine Reihe hochmoderner Technologien und Produkte ausstellen wird. Der Messestand von Mitsubishi Electric (Nr. 3L113) befindet sich im Bereich „Lifestyle & Society Stage“ in Halle 3.
Unter dem Thema „Zukunftsweisende Technologielösungen von Mitsubishi Electric“ präsentiert das Unternehmen viele seiner neuesten Technologien und Produkte, darunter mehrere Exponate, die die Besucher live vor Ort erleben und anfassen können. Die Exponate umfassen das Quasi-Zenith Satellite System (Quasi-Zenit-Satellitensystem) für die zentimentergenaue Positionsbestimmung über Satelliten, ein hochmodernes Sound-/Navigationssystem für Fahrzeuge, Ultra-Hochgeschwindigkeitstechnologie für Aufzüge und vieles mehr.
Visuelle Technologien
– Sensorische Demonstration eines LCD-Displays, das sich umfassender Laser-RGB-Backlight-Technologie bedient, um 98 Prozent der gemäß Rec. 2020-Standard für 4K/8K-UHD vorgeschriebenen Farbskala zu erzeugen.
– 3D-Rekonstruktionstechnologie für die Umgestaltung von Büro- und anderen Räumen durch die präzise Konstruktion von 3D-Modellen auf Tablets, die mit 3D-Sensoren ausgestattet sind
Weltraumtechnologien
– Video mit einem Einblick in die geplanten Anwendungen des Quasi-Zenith Satellite System und Touchpanels zur Präsentation der Technologie zur zentimetergenauen Positionsbestimmung über Satelliten
– Bewegungsmodell des riesigen Thirty Meter Telescope (TMT, 30-Meter-Teleskop) des National Astronomical Observatory of Japan. Das Teleskop wird im Rahmen eines Gemeinschaftsprojekts zwischen Japan, den Vereinigten Staaten, Kanada, China und Indien auf Mauna Kea in Hawaii konstruiert und soll 2024 in Betrieb genommen werden
Sicherheitstechnologie
– Simulationsvideo zur Tsunami-Frühwarntechnologie und Modell mit einem Einblick in Radartechnologien, die mehr Zeit für Evakuierungen schaffen
– Modell des Überwachungskameranetzes mit integrierten Drahtlostechnologien, die die einfache Installation für den provisorischen Einsatz ermöglichen, und Demonstration des eigentlichen Produkts
– Demonstration von Remote-Überwachungskameras und des Überwachungssystems MELOOK 3, das bis zu 32 Kameras und leistungsstarke Zoom-Funktionen bietet
Technologien für höheren Komfort
– Sensorische Demonstration in einem Fahrzeug, das mit dem Sound-/Navigationssystem DIATONE SOUND. NAVI ausgestattet ist, welches sich durch fortschrittliche DIATONE-Akustiktechnologien auszeichnet
– Praktische Demonstration der Ultra-Hochgeschwindigkeitstechnologie für Aufzüge für ruhige, reibungslose Aufzugsfahrten im Shanghai Tower vom zweiten Untergeschoss bis in die 119. Etage in nur etwa 55 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 18 Metern pro Sekunde
– Präsentation der Initiativen zum 5G-Mobilfunknetz und Vorstellung der neu entwickelten phasengesteuerten Antenne (Active Phased Array Antenna, APAA)
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.