ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2957
Förderung von Mittelspannungs-Gleichstrom-Verteilnetzen, die den Umweltanforderungen gerecht werden
TOKIO, 14. September 2015 – Die Mitsubishi Electric Corporation gab heute Ihre Pläne für den Bau einer Entwicklungs- und Demoanlage für die Mittelspannungs-Gleichstrom (MVDC*)-Verteilung in seinem Power Distribution System Center (Center für Stromverteilnetze) in Marugame, Japan, bekannt. Die Anlage soll im April 2016 in Betrieb genommen werden. Durch die MVDC-Verteilung wird Stromverlust bei der Stromversorgung reduziert, wodurch entsprechende Technologien für ökologisch denkende Unternehmen immer attraktiver werden.
Umweltfreundliche Verteilsysteme, die erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie mit einem elektrischen Akkumulator kombinieren, erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Diese Systeme erzeugen Gleichstrom und wandeln diesen anschließend in Wechselstrom für den allgemeinen Gebrauch um. Kommunikationsgeräte und digitale Geräte müssen Wechselstrom jedoch im Allgemeinen wieder in Gleichstrom umwandeln. Bei der Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom kommt es zu Energieverlust. Durch die MVDC-Verteilung wird das Problem mit der Gleichstromumwandlung gelöst, sodass Einrichtungen durch Verwendung dünnerer Stromkabel oder Übertragung von elektrischem Strom über größere Entfernungen hinweg Kosten sparen können. Dies hat Anlass zu einer Neubewertung der Gleichstromtechnologie gegeben. Mitsubishi Electric hat es sich zum Ziel gesetzt, den Anforderungen dieses neuen Gleichstrom-Ökosystems gerecht zu werden, indem das Unternehmen seine bestehenden Gleichstromtechnologien wie seinen Verteiler für die Energieeinsparung in Rechenzentren und seine Hochgeschwindigkeitsschaltung für Bahnlinien wirksam einsetzt. Gleichzeitig will das Unternehmen die neue Anlage nutzen, um MVDC-Technologien der nächsten Generation zu entwickeln und den Verbrauchern den Mehrwert dieser Technologien zu präsentieren.
Standort | 8 Horai-Cho, Marugame, Präfektur Kagawa, Japan |
---|---|
Baufläche | Ca. 180 Quadratmeter (Gesamtgrundfläche: ca. 500 Quadratmeter) |
Konstruktion | Dreistöckiger Stahlbau |
Baubeginn | September 2015 |
Fertigstellung | März 2016 |
Inbetriebnahme | Ab April 2016 |
Investition | Ca. 500 Millionen Yen |
Schwerpunkt | Kommutatoren, Solar- und Windenergieerzeugung, elektrische Akkumulatoren, Umweltmanagementsysteme (EMS) und Gleichstrom-Ladesysteme |
* Spannungsbereiche unter 1.500 V DC gemäß den Vorgaben der internationalen Norm IEC 60364 der International Electrotechnical Commission (IEC, Internationale Elektrotechnische Kommission).
Das Power Distribution System Center von Mitsubishi Electric in Marugame, Präfektur Kagawa, wurde 1979 als Produktionsstätte für Leistungsschalter und Schaltanlagen gegründet. Im März 2014 produzierte es seinen millionsten Leistungsschalter.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.