ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 2955
Erstes japanisches Unternehmen, das Terminal-Doppler-Lidar-Systeme außerhalb Japans ausliefert
TOKIO, 2. September 2015 – Die Mitsubishi Electric Corporation gab heute bekannt, dass sie vom Hong Kong Observatory (HKO), einem Ministerium der Regierung von Hongkong, beauftragt wurde, zwei Terminal-Doppler-Lidar-Systeme an den Hong Kong International Airport (HKIA) auszuliefern. Die Systeme sind in der Lage, bei trockenen Wetterbedingungen leichte Windscherung und Turbulenzen in der näheren Umgebung zu erkennen. Das System ist mit einem Einzelfrequenz-Pulslaser ausgestattet, um die Bewegungen von Staub- und Feinstpartikeln in der Luft zu erfassen und entsprechende Messungen vorzunehmen.
Maße | 2,8 m (B) x 2,2 m (T) x 2,6 m (H) |
---|---|
Gewicht | Weniger als 2 Tonnen |
In Japan belieferte Mitsubishi Electric den Tokyo International Airport im März mit ähnlichen Systemen.
Zuvor hatte das Unternehmen den HKIA mit einem Terminal-Doppler-Wetterradar (TDWR) beliefert, das Scherwind und Turbulenzen bei Niederschlag erkennt, indem es die Bewegung von Regentropfen in der Atmosphäre mit Mikrowellensignalen misst. Durch die Kombination des TDWRs mit den Terminal-Doppler-Lidar-Systemen ist der Flughafen in der Lage, Scherwind und Turbulenzen bei allen Wetterbedingungen zu beobachten und damit höhere Sicherheit zu gewährleisten.
Als einer der weltweit führenden Lieferanten von Doppler-Lidar-Systemen wird sich Mitsubishi Electric auch in Zukunft weiterhin der Entwicklung von immer fortschrittlicheren und zuverlässigeren Doppler-Lidar-Systemen widmen.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.