ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3241

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric entwickelt eine intelligente und natürliche HMI für intelligente Mobilität

Erkennt Objekte, die sich nicht in der Sichtlinie des Fahrers befinden, und ermöglicht verbale, natürliche Dialoge mit dem Navigationssystem

PDF-Version (PDF:257.8KB)

TOKIO, 22. Januar 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine intelligente, natürliche Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI, Human Machine Interface) für Fahrzeuge entwickelt hat. Dabei kommt die proprietäre kompakte KI-Technologie (künstliche Intelligenz) Maisart®* für intelligente Mobilität zum Einsatz. Nachdem die Technologie erkannt hat, in welche Richtung der Fahrer blickt, verwendet sie intelligente Benachrichtigungen, um den Fahrer auf Objekte außerhalb seines Blickfelds aufmerksam zu machen. Außerdem reagiert das natürliche Navigationssystem der HMI immer auf mündliche Anfragen, und zwar in Form von natürlichen Gesprächen in beide Richtungen über Fahrtrouten usw., ohne dass der Fahrer eine Taste drücken oder sogenannte Trigger-Wörter verwenden muss.

Mitsubishi Electric’s AI creates the State-of-the-ART in technology (Entwicklung hochmoderner Technologie dank künstlicher Intelligenz von Mitsubishi Electric)

Beispiel für eine intelligente Benachrichtigung

Immer mehr Fahrerassistenzsysteme sind mit Kameras und/oder Sensoren ausgestattet und darauf ausgelegt, Objekte besser als der Fahrer zu erkennen. Außerdem sind einige Navigationssysteme bereits mit Spracherkennungstechnologie ausgestattet. Konventionelle Fahrerassistenzsysteme erkennen Objekte (Autos, Fußgänger usw.) und benachrichtigen daraufhin den Fahrer. Manchmal jedoch fühlen sich Fahrer gestört und ignorieren solche Meldungen. Außerdem können vage, einseitige Benachrichtigungen dazu führen, dass Fahrer den falschen Weg nehmen. Als Reaktion auf diese Einschränkungen hat Mitsubishi Electric jetzt Technologien für intelligente Benachrichtigungen und natürliche Navigation entwickelte, von denen erwartet wird, dass sie zu einer sicheren und bequemeren Fahrweise führen werden.

Intelligente Benachrichtigungen kombinieren die Bilderkennungstechnologie Maisart und Informationen von den Videokameras an Bord, um potenziell gefährliche Objekte wie Fahrzeuge, Personen und andere sich bewegende Objekte außerhalb der Sichtlinie des Fahrers zu erkennen. Die Richtung, in die der Fahrer blickt, wird von einem Fahrerüberwachungssystem (DMS, Driver Monitoring System) erkannt. Dieses System überwacht den Fahrer mit einer Kamera und vergleicht die Richtungen von sich bewegenden Objekten und die Ausrichtung des Gesichts, um einzuschätzen, wo sich tote Winkel für den Fahrer ergeben. Auf Grundlage dieser Daten gibt das System Warnungen über Displays sowie Alarme ab. Von Mitsubishi Electric durchgeführte Tests haben gezeigt, dass das System sehr wirksam Objekte erkennen und die Aufmerksamkeit des Fahrers erlangen kann.

Natürliche Navigation ermöglicht es dem Fahrer, Fragen zu Routen in einer gesprächsähnlichen Art und Weise zu stellen, ohne eine Taste zu drücken oder Trigger-Wörter zu verwenden. Das System erkennt, wenn der Mund des Fahrers geöffnet ist, und es versteht Sprachanweisungen durch den Einsatz von DMS und eines Mikrofon-Arrays (mehrere Mikrofone, die die Aufnahme synchronisieren). Dabei erkennt das System nicht nur die gesprochene Sprache, sondern unterscheidet auch zwischen Fragen an das Navigationssystem und Gesprächen mit anderen Passagieren. Der Fahrer kann mit dem System in einem gesprächsähnlichen Dialog interagieren, um Informationen auf sehr natürliche Art und Weise zu geben und entgegenzunehmen.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.