ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3161

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Mitsubishi Electric entwickelt Kameratechnologie zur Objekterkennung mit proprietärer künstlicher Intelligenz für kommende spiegellose Fahrzeuge

Höhere Fahrsicherheit durch sofortige Erkennung entfernter Objekte

PDF-Version (PDF:251.0KB)

TOKIO, 17. Januar 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute bekannt, die branchenweit womöglich leistungsstärkste Technologie für Fahrzeugkameras entwickelt zu haben. Diese erkennt verschiedene Objekttypen in Entfernungen von bis zu ca. 100 Metern, wodurch Fahrer in kommenden spiegellosen Fahrzeugen Vorwarnungen zur Sicherstellung einer höheren Fahrsicherheit erhalten können. Die Lösung basiert auf der proprietären Maisart-Technologie für künstliche Intelligenz (KI) von Mitsubishi Electric. Sie soll Fahrern besonders beim Spurwechsel dabei helfen, Unfälle zu vermeiden. Der Einsatz spiegelloser Fahrzeuge, bei denen Rück- und Seitenspiegel durch Kameraüberwachungssysteme ersetzt werden, wurde 2016 in Europa und Japan zugelassen. Die ersten kommerziellen spiegellosen Fahrzeuge sollen bereits nächstes Jahr in Japan auf den Markt kommen.

Hauptmerkmale

1)
Sofortige Erkennung von Objekten in bis zu ca. 100 Meter Entfernung
- Die von Mitsubishi Electric vorgeschlagene Technologie nutzt ein neues Rechenmodell für visuelle Erkennung, das visuelles Verhalten von Menschen nachahmt, um sich schnell auf entsprechende Bereiche innerhalb des Sichtfelds zu konzentrieren.
- Im Vergleich zu herkömmlichen kamerabasierten Systemen kann die vorgeschlagene Technologie, die womöglich die branchenweit stärkste Leistung bietet, die Höchstentfernung der Objekterkennung von ca. 30 Metern auf 100 Meter deutlich erweitern. Außerdem kann sie die Genauigkeit der Objekterkennung von 14 Prozent auf 81 Prozent verbessern.
2)
Objekterkennung in Echtzeit mit der proprietären Maisart-Technologie für KI von Mitsubishi Electric
- Die relativ simplen Algorithmen des Rechenmodells für visuelle Erkennung geben Systemressourcen für Echtzeitleistung frei, selbst bei Bordsystemen.
- Die Maisart-Technologie für KI von Mitsubishi Electric, die kompakte KI für kostengünstige Geräte ermöglicht, kann zwischen Objekttypen wie Fußgängern, Pkw und Motorrädern unterscheiden.

Zukünftige Weiterentwicklung

- Robustere Leistung für Fahrten bei schlechtem Wetter, in der Nacht oder auf kurvenreichen Straßen.
- Höhere Erkennungsgenauigkeit durch Nutzung von Zeitreiheninformationen.

Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.