ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3133
Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.
Erstes System zur gleichzeitigen Überwachung von Fahrer und Beifahrer mit einer einzigen Weitwinkelkamera
TOKIO, 5. Oktober 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) gab heute die Entwicklung des ersten fahrzeuginternen Fahrerüberwachungssystems mit einer einzigen Weitwinkelkamera zur gleichzeitigen Erkennung von Fahrer und Beifahrer bekannt. Es wird erwartet, dass die Technologie zu einer höheren Fahrsicherheit beiträgt, wenn sie ab ca. 2018 auf dem Markt eingeführt wird. Mitsubishi Electric wird sein Fahrerüberwachungssystem bei der 45. Tokyo Motor Show 2017 auf dem Tokyo Big Sight-Messegelände in Tokio vom 27. Oktober bis zum 5. November ausstellen.
Bei herkömmlichen Fahrerüberwachungssystemen wird in der Regel eine Kamera eingesetzt, um das Gesicht des Fahrers zur Erkennung von Unaufmerksamkeit, Müdigkeit oder Benommenheit zu analysieren. Neuere Bildgebungssysteme überwachen nicht nur den Fahrer, sondern auch den Beifahrer, um höhere Sicherheit und mehr Komfort zu ermöglichen. Mitsubishi Electric hat jetzt eine Technologie entwickelt, bei der nur eine Weitwinkelkamera eingesetzt wird, um sowohl den Fahrer als auch den Beifahrer zu überwachen und sie bei potenziell gefährlichem Fahrverhalten wie Abwenden des Blicks von der Straße oder Schläfrigkeit zu warnen. Außerdem ist die Kamera in der Lage, Gesichtsausdrücke und Handbewegungen zu identifizieren, um dem Fahrer und Beifahrer verbesserte Unterstützung zu bieten, z. B. durch eine Änderung der Klimaanlagen-Einstellungen.
40 in Japan und 22 außerhalb Japans.
Hinweis: Die Pressemitteilungen sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung korrekt. Sie können jedoch ohne vorherige Ankündigung geändert werden.